This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6748:TMS320C6748

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6748

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/639538/tms320c6748-tms320c6748

器件型号:TMS320C6748

客户 Elbit 正在名为 PRD 的卡中使用 TMS320C6748EZCED4E。

PRD 卡协议基于 短暂行程中的上电和断电序列。

通电时间为3秒、断电时间为25秒等 此过程需要很长时间、例如48小时到80小时。

 

此过程对 TMS320C6748EZCED4E 有限制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Asi、

    我已将您的查询转发给硬件设计专家。 他们的反馈应发布在此处。 但是、您能否指定您意味着什么限制?

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    损坏 TMS320C6748。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的团队:
    我们仍在等待您的回复
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ASI、NIR、

    C6748数据表指定了上电序列和断电序列的要求。 还有一个部分讨论了复位和计时的要求。 必须遵守所有这些要求、否则您将会遇到器件运行性能下降的情况、这可能是因为工作时间损失、器件运行速度变慢、甚至是器件运行不正确; 还可以看到其他故障方法、当器件在数据表规格之外运行时、无法预测这些方法。

    您对数据表要求有任何具体问题吗?

    此致、
    RandyP