This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2PXEVM:TDA2P 电压 VDDA_CSI 的电源定序

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/650817/tda2pxevm-tda2p-power-sequencing-of-voltage-vdda_csi

器件型号:TDA2PXEVM

您好!

数据表(图5.4上电排序)显示、电压 VDDA_CSI 应与 VDDA_USB1、VDDA_USB2、VDDA_HDMI 等一同显示

(顺序中的第9位)

如果我先前为 VDDA_CSI 加电、例如与 VDDA_ABE_PER、VDDA_DDR、VDDA_DEBUG 等一起加电、会发生什么情况

(次序顺序中的第二位)

这会损坏器件吗? CSI 接口是否无法正常工作? 或者、这不是问题、一切都应该正常工作吗?

此致、

Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    我已将您的问题转交给一位专家征求意见。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    我不是一名专家、但我记得在 E2E 中有几篇帖子询问了相同的问题。 最简单的答案是:加电/断电序列必须完全遵循。

    由于器件中有许多电压/电源域、因此存在电源定序。 如果不按预定义的顺序斜升、则不需要的电流会在域之间流动、从而降低芯片可靠性、甚至损坏芯片。 在您的特定情况 下、更快地斜升 VDDA_CSI 本身不会阻止 CSI 运行、但由于未遵循序列、因此未知它是否不会损坏任何东西。 此外、无法预测通电小时数(POH)。

    此致、

    STAN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stanislav、

    感谢您的回答。 当然、最好始终遵循数据表中的指南。

    我的原型 PCB 将具有此不同的序列、我无法更改该序列(仅通过重新设计)。 但我对我们仍然可以使用这些电路板感到乐观。

    我可以尝试更改 EVAL 板上的序列、以便与我们的设计进行比较。 但我不确定我是否不会损坏任何东西。

    所以我最好问一下。

    此致、

    Michael。