请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM5718 工具/软件:TI-RTOS
尊敬的先生/女士:
我们开发了与 idkAM5718类似的定制板、但它是 PMIC (TPS6590377) IC I2C 通信总线的一个主要变化。
- 我们在 PMIC IC 通信中使用了 I2C4总线而不是 I2C1总线。
- 我们使用 UART3进行不同连接的调试。
- 我们使用 MMC0进行 SD 卡连接。
现在、我们需要在板上运行诊断测试、以便我们执行以下步骤:
- 从"software-dl.ti.com/.../ti-processor-sdk-rtos-am57xx-evm-04.01.00.06-Linux-x86-Install.bin"链接"下载 RTOS SDK。
- 使用以下命令编译诊断应用程序
- $ make idkAM571x (在目录中: /packages/ti/board/diag)
- 使用以下命令创建 SD 卡可加载文件
- 将 idkAM571x_SD 变为 idkAM571x_SD
- 文件是在中创建的 /packages/ti/board/bin/idkAm571x/sd
- 运行以下脚本将映像刷写到 sdcard 中。
- /bin/create_sdcard.sh
- 将 idk571x 的 MLO 文件复制到 SD 卡。[根据 TI 诊断指南]
问题:
- 电路板无法使用此 MLO 文件启动。
- 未在 UART 控制台上获得任何调试打印。
请尽快为我们提供有关上述问题的支持。