This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA718:使用时钟树工具配置 clkout3时、SWITCH_CLKOUTMUX0_CLK 始终处于打开状态

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/651530/dra718-switch_clkoutmux0_clk-is-always-in-open-state-when-using-clock-tree-tools-to-configure-clkout3

器件型号:DRA718

您好:

  我希望 clkout3输出一些频率,但我使用时钟树工具配置 clkout3,Switch_CLKOUTMUX0_CLK 始终处于打开状态。

 我已启用 timer5并选择 CLKOUTMUX0_CLK 作为 timer5的源时钟,请帮帮我。  

谢谢你

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请替换此文件:

    CTT-Automotive-v1.0.4\XMLFiles\DRA71x\XMLFiles_DRA71x_SR2.1_SR2.0\model_DRA71x_SR2.1_SR2.0.xml e2e.ti.com/.../model_5F00_DRA71x_5F00_SR2.1_5F00_SR2.0.xml

    确保已启用 TIMER5、MUX_TIMER5_GFLCK 也需要使用输入 CLKOUTMUX0_CLK 进行配置。 还请确保您具有 MUX_CLKOUTMUX0_CLK 的运行时钟输入。  

    如果现在适合您、请告诉我。 如果是、我们将确保在即将推出的版本中相应地更新 CTT。

    谢谢

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alex:
    在我更换 model_DRA71x_SR2.1_SR2.0.xml,之后,它工作正常!!!
    非常感谢!!
    此致