请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320DM368 主题中讨论的其他器件:THS7303
我们使用了 DVSDK 4.02、Leopardboard DM368和传感器 MT9P031。通过 SD 卡启动电路板后、传感器板(i2c 接口)未确认。
引导提示符如下所示。
s7303 1-002c:找到的芯片@ 0x58 (达芬奇 I2C 适配器)
mt9p031 1-005D:未检测到 MT9P031芯片、寄存器读取 ffffff87
VPFE-CAPTURE VPFE-CAPTURE:v4l2子器件 mt9p031寄存器失败
有什么建议吗?
谢谢、