您好!
我尝试通过 UART 接口将 SPL 和 uboot 加载到使用 Sitara AM5716的定制板。
我在 AM335x EVM 中成功测试了它。 当我给这个电路板上电时、我可以看到 ASCII 字符"C"从引导 ROM 在 UART 控制台上持续接收、并且它在使用 xmodem 协议发送时接受 SPL。 之后、我可以使用 Ymodem 协议加载 uboot。
但在 AM5716处理器中、ASCII 字符"C"未从引导 ROM 接收。 而是接收到一些无效的 ASCII 字符。 此外、当使用 xmodem 协议发送 SPL 时、它不接受 UART 发送的 SPL。
我可以在 TI E2E 社区中找到 一些讨论相同问题的线程、这些线程中详述的解决方案是使用 perl 脚本加载 SPL、然后使用 Ymodem 协议加载 uboot 映像。 我尝试了这些线程中详述的步骤、但失败了。
如何使用 AM5716在电路板中加载 SPL?
如果在 AM5716中加载 SPL 的过程与在 AM335x 中加载 SPL 的过程不同、在哪里可以找到详细信息?
请帮助。
谢谢、此致、
Sooraj