This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TMS320DM8168:IPC 和 Syslink 与 SYSBIOS 兼容

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/651484/rtos-tms320dm8168-ipc-and-syslink-compatiblity-with-sysbios

器件型号:TMS320DM8168

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我继承了一个使用的旧工程

IPC 1.24.3.32

Syslink 2.21.3.11

我需要将 EDMA3封装升级到最新的2.12.5

问题是升级它需要以下(或类似)软件包组合、这些软件包不是使用上述 syslink/IPC 构建的。



XDC 3.50.3.33内核

BIOS 6.50.5.55
UIA 2.20.0.02
xDAIS 7.24.0.04
EDMA3 2.12.5
DSPLIB C66x 3.4.0.0
NDK (2.25.1.1)
我们非常感谢您的任何建议。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们注意到、这些封装紧密耦合。
    因此、升级 EDMA 组件也需要更改其他组件。

    AFAIK,没有捷径!