This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5728:内核下载问题

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/640623/linux-am5728-kernel-download-issue

器件型号:AM5728

工具/软件:Linux

你好

我正在尝试使用面向 am57xx-EVM 的快照版本源代码包构建 SDK。
processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_Building_The_SDK
但是、此下载过程的一部分会导致错误、无法继续。
$ arm57xx-EVM-Linux-SDK-Arago-src-04.01.00.06/get_build_sources.sh arm57xx-EVM-Linux-SDK-Arago-src-04.01.00.06/suerce_pkg_list.txt
x "c卷 曲-7.50.1.tar.bz2"
x" git2_git.ti.com.ti-linux-kernel.ti-linux-kernel.git.tar.gz"

我还在 Chrome 上尝试了它、但当我以大约2GB 的速度下载内核时、我遇到错误。
由于 cURL 是“您无权访问” www.ti.com/.../anonymousproddownload.tsp “在此服务器上”。

我认为这可能是服务器问题、但请确认。

此外、由于 wget 在下载脚本(get_build_sources.sh)中具有-nc 选项、因此重试时会跳过导致下载错误的文件。
只需指定并销毁损坏的文件、但如果没有选项、是否应该更好?

此致、
库吉·西加塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    软件团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Koji、

    我将要求服务器端专家解决“卷曲”上的权限问题,并检查为什么在下载大文件时断开连接。
    不会阻碍您的开发进度。 您可以 通过执行以下两个命令从其原始提供程序中获取这些源:

    MACHINE=am57xx-EVM bitbake cURL -c do 获取
    MACHINE=am57xx-EVM bitbake linux-libc-headers -c do 获取

    此致、
    Kemal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kemal

    感谢您的回答。
    目前、可以避免下载错误。
    (但是,不能使用快照源是一个问题)

    还有其他问题、但我将单独向您提出一个问题。

    此致、
    库吉·西加塔