请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDA2EXEVM 有一些有关"节距"的参数:
uint16_t inPitch;
uint16_t outPitch;
uint16_t outPitchPooling;
uint32_t inchPitch;
uint32_t outChPitch;
uint32_t outChPitchPooling;
它是指使用焊盘传输数据吗?
如果输入数据为1x3x512x1024 (批处理、通道、高度、宽度)、则"pitch"的值是多少?
我不确定层的输入数据和输出数据 是否按 w、h、c、b 的顺序排列? 没有焊盘?