请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM5728 主题中讨论的其他器件:THS8200
工具/软件:Linux
您好!
好的,我们要求使用 VGA 输出,所以我们使用的是 ti THS8200。 我们为 THS8200提供 Vout2 24线路输出。 但我们一直在坚持如何配置这些处理器 GPIO 引脚以配置为 Vout2。
请帮助我们解决此问题。
谢谢、此致
Aslam
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.