请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM5728 主题中讨论的其他器件:THS8200、
工具/软件:Linux
你(们)好
Goodday、我们使用 ths8200将 VGA 显示器与 am5728连接、现在显示器无法在引导时启动。
如果我 使用命令/etc/init.d/weston start 和/etc/init.d/matrix-gui-2.0启动 Weston 和 matria-GUI-2.0服务-显示所有 Hsyc.Vsync 和 RGB 数据、
如何在引导时激活显示功能?
谢谢、此致
Aslam