请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320DM368 工具/软件:Linux
尊敬的 TI:
我正在为客户将我们的电路板从 DM368 IPNC RDK 3.1升级到 DM368 IPNC RDK 5.1。
对于当前主题:LCD 面板。
我可以从内核引导中看到正确的消息。
[1.410971] Linux 媒体接口:v0.10
[1.415801] Linux 视频捕捉接口:v2.00
[1.422803] vpbe-OSD vpbe-OSD:OSD 子设备探针成功
[1.429257] vpbe-venc vpbe-venc:VENC 子器件探头成功
[1.436156] vpe-v4l2 vpbe -v4l2:vpbe v4l2器件已注册
[1.442359] 将默认输出设置为复合
[1.446923] 将默认模式设置为 NTSC
[1.450946] vpbe-v4l2 vpbe-v4l2:正在尝试注册 VPBE 显示设备。
[1.457791] vpbe-v4l2 vpbe-v4l2:lay=c20d8e00,lay->video_dev=c20d8ee8
[1.465860] vpbe-v4l2 vpbe-v4l2:正在尝试注册 VPBE 显示设备。
[1.472821] vpbe-v4l2 vpbe-v4l2:lay=c20d8200、lay->video_dev=c20d82e8
[1.488630] vpbe-fb vpbe-fb:dm_osd0_fb:640x480x16@0、帧缓冲区大小为1200KB
[1.503995] vpbe-fb vpbe-fb:dm_vid0_fb:640x480x16@0、0、帧缓冲区大小为1350KB
[1.516281] vpbe-fb vpb-fb:dm_osd1_fb:720x480x4@0、0、帧缓冲区大小为675KB
[1.524196] VPBE FB 驱动器探针成功
LCD 面板的接口为 复合视频(NTSC)。
我尝试使用内核标识并运行命令 dd if =/dev/zero of=/dev/fb0 bs=640 count=480。
清洁液晶屏不起作用。(控制台上没有错误信息。)
1.你有什么建议可以帮助我吗?
2.对于引导命令行:davinci_enc_mngr.ch0_output=COMPOSITE davinci_enc_mngr.ch0_mode=NTSC
对于 IPNC_RDK 5.1、如何设置它们? 因为 达芬奇显示管理器(sysfs) 似乎消失了。
非常感谢。
S.K.