主题中讨论的其他器件: TDA2
大家好,
我们将 TDA2HG 用于我们的视频处理设计之一。 我对 SPI 和 I2C 接口有2个问题:
我们需要通过 SPI 接口连接多个摄像头配套芯片组、以引导配套芯片组。 我们的 SPI 控制器芯片选择引脚已经用完了。我们是否可以将 GPIO 引脚用作芯片选择引脚?在这种情况下,IOSET 时序是否会被保留?
2.通过 I2C 接口实现了对配套芯片组的控制。 2个配套芯片组之间共享 I2C 总线是否会影响图像质量或视频处理能力?
提前感谢,
Dhanasekar.c