This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TMS320C6657:从 PC 接收文件

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/642139/rtos-tms320c6657-receiving-files-from-pc

器件型号:TMS320C6657

工具/软件:TI-RTOS

尊敬的专家:我将向我的 DSP 应用程序传输大小约为1 MB 的较大文件。

在上图中、我们看到 PC 尝试重新传输已经被应答的数据包。

在进行一些重新传输后、PC 关闭连接、因为数据包未被 DSP 确认。

PC 具有192.168.4.241

DSP 具有192.168.4.240

我是否理解 PC 不能识别 DSP 发出的 ACK 并因此尝试重新传输?

提前感谢您的任何帮助。

此致  

Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Martin:

    我已将您的疑问转发给软件专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢茨韦托林。
    同时、我通过增大 PBM_DATA.c 中的 PKT_NUM_FRAMEBUF 来解决该问题
    和 resource_mgr.h 中的 NIMU_NUM_RX_DESC
    由此给您带来的不便、我们深表歉意。
    BR
    Martin