This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/处理器 SDK-AM335X:CD-ROM 写入失败

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/651223/compiler-processor-sdk-am335x-cd-rom-write-fails

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X

工具/软件:TI C/C++编译器

尊敬的先生/女士:

我 尝试使用 SCSI 命令将 CD-ROM 刻录机与 AM335X 处理器连接、在从磁盘读取数据时工作正常、但在写入磁盘时、我会看到"Mode_select_ error"。  我发现库的 usbdmsc.c 中没有"Mode_select"命令的实现。   

 在 usblib 中实现"scsi_mode_select"命令是否可以解决写入磁盘的问题?

什么是模式页面? 以及如何更改模式参数 (设备类型至 CD-ROM)?

能不能有人能提前帮我、谢谢。

jagadeesh。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这是什么软件? Linux 还是 RTOS?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Linux
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="jagadeesh marada">我发现在库的 usbdmsc.c 中没有实现"Mode_select"命令。   [/报价]

    您提到的库是什么? 它是否位于处理器 Linux SDK 中提供的文件系统中?

    [引用 user="jagadeesh marada"]

     在 usblib 中实现"scsi_mode_select"命令是否可以解决写入磁盘的问题?

    什么是模式页面? 以及如何更改模式参数 (设备类型至 CD-ROM)?

    [/报价]

    我不确定是什么。 我们通常不支持用户应用程序。 如果您的代码与 TI 平台无关、我建议您在 Linux PC 上开发/测试您的代码、然后将其移植到 TI 平台。