This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5728:版本说明

Guru**** 2603695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/650055/linux-am5728-release-notes

大家好。

现在、我将使用适用于 am572x 的 Process SDK 03.02.05。

最新的 SDK 为04.01.00、发行说明的问题跟踪 器列出了许多已修复的错误。

但是、如何获取与错误问题的记录 ID 相对应的补丁?

有简单的方法可以从03.02.05更新到 04.01.00?

由于工程要求、 文件系统的许多文件 u-boot 内核 03.02.05被修改。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    软件团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    PSDKL 3.02和4.01之间存在很大的差异:不同的编译器、u-boot、内核版本、Yocto 分支等 您需要在新 SDK 的基础上重新构建代码、即您需要知道在现有版本中更改了哪些内容、然后在新版本中重新应用。 如果您创建了自己的发行版和关联的元层、则可以通过 Yocto Build System 来管理其中的一些工作。 您可以跟踪该分支中的特定更改。

    请注意、PSDKL 4.02预计将在年底发布、因此您可能需要等待发布、然后才能开始任何重大工作。 或者、至少要仔细记录您所更改的内容、以便在 PSDKL 4.03最终发布时、您可以在该内容基础上重新建立 (即、这可能是4.9内核版本的最终版本、也可能是最稳定的版本、因此这将是一个很好的版本、可用于交付产品)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于除 u-boot 和内核之外的 PSDK 的其他内容、这意味着如果我在 PSDK 发行说明中发现了修复的错误、我感兴趣并希望修补现有系统,唯一的方法是在新的 PSDK 基础上重新构建。 对吧?

    对于 u-boot 和内核、我可以获取 git 补丁从旧版本更新到新版本、但 git 日志似乎与 PSDK 发行说明中的错误 ID 不对应、它还必须基于新的 PSDK 重新构建?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否仅尝试修复一个特定的错误?  如果是、哪一个?  执行小更新可能是合理的(具体取决于错误!)。  如果有大量错误修复和新功能、则可以更轻松地在新 SDK 上重新编译代码、而不是尝试向后拉代码。