请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X 您好!
我使用的是 ZEZ 引脚组合的 AM335x 处理器。
我想知道我们是否可以使用 RMII 连接的 CPSW 和用于软件 MAC 的两个 PRUSS 来建立4个以太网端口。 因此、使用这种组合可以实现4路以太网连接。
请回答我的问题以进行进一步的设计。
提前感谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我使用的是 ZEZ 引脚组合的 AM335x 处理器。
我想知道我们是否可以使用 RMII 连接的 CPSW 和用于软件 MAC 的两个 PRUSS 来建立4个以太网端口。 因此、使用这种组合可以实现4路以太网连接。
请回答我的问题以进行进一步的设计。
提前感谢。