请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM4378 工具/软件:Linux
您好!
我们已开发出广泛基于 AM437x-GP-EVM 的定制电路板。 PCB 具有 USB 端口、如果我连接鼠标、则工作正常。
如何连接 USB 大容量存储(笔式驱动器)并将其安装在 Sitara Linux 上? 如何将文件从 USB 大容量存储(PEND RIVE)传输到 SD 卡。
当前操作系统(基于德州仪器(TI))驻留在 SD 卡中、并且操作系统能够完美引导。
注意:我们使用 TI-SDK 2.00.00
此致、
Winiston.P