工具/软件:Linux
您好!
我使用 DM8127 CSK 板。 我使用 TI 8127 RDK 3.9.1版本。 参考文档。 此板的 DDR 大小为2GB。
u-boot 检测到此板仅具有1GB 而不是2GB。 当我运行存储器测试时、访问0xA0000000至0xC0000000的部分挂起。
是否有人能对此提供明确说明? 我所做的唯一更改是在 u-boot 中启用配置文件中的存储器命令。
我是使用正确的来源、还是这是预期行为?
我的日志:
U-Boot SPL 2016.05 (2017年11月18日- 20:15:17)
尝试从 MMC2引导
正在读取 u-boot.img
正在读取 u-boot.img
U-Boot 2016.05 (2017年11月18日- 20:15:17 +0530)
I2C:就绪
DRAM:1 GiB
MMC:OMAP SD/MMC:0
使用默认环境
网络: 未设置。 电子保险丝的读数
CPsw
按任意键停止自动引导:0
DM8127-CSK# mtest 0x81000000 0xA0000000 0xaa55aa55 3.
正在测试81000000... a0000000:
模式 AA55AA55正在写入... 正在读取...已测试3个迭代、误差为0。
DM8127-CSK# mtest 0xA0000000 0xC0000000 0xaa55aa55 3.
正在测试 a0000000... c0000000:
模式 AA55AA55正在写入...
请就此向我提供建议。
谢谢、
Sriram