请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
工具/软件:TI-RTOS
我想为 AM335x ICE r2.1A 尝试最新版本的 EtherCAT 从站。
因此、我将最新的 MLO (v04.01) 和适用于 EtherCAT 从站的应用程序 PRU-ICSS SW (v1.00.05)复制 到了我的 SD 卡。
com 端口在引导时收到此消息:
*** StarterWare 引导加载程序。 Build - 1.0.5 ICE v2 - SD 卡
将应用程序映像从 MMCSD 复制到 RAM
复制到 RAM 成功完成
映像复制成功、正在执行应用程序。
在收到此消息后、电路板不执行任何操作。 显示屏或 COM 端口上无消息。
在没有 SD 卡的情况下引导将从 SPI 引导。
因此、电路板尝试从 SD 卡引导、但 MLO 或应用程序可能已损坏。 此外、预编译映像(processor_sdk_rtos_am335x_4_01_00_06\prebuild-sdcards\evmAM335x\sd_card_files\)不会引导。