This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:SDIO 问题

Guru**** 2603695 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/651322/am5728-sdio-question

器件型号:AM5728

关于 AM5728 SDIO 问题、请帮助确认、AM5728 TRM 写道:

上述“完全符合”是否意味着所有 MMCI? 这些接口(MMCi)的速率和运行模式是否有任何限制?

除此之外、我还有3个问题:

  1. 我们需要一个 SDIO 4位高速速率、可以推荐哪个 MMC 端口?
  2. 我们需要尽可能快的 EMMC、必须使用哪个 MMC 端口? 它能达到多快?
  3. AM437x 和 AM335x 的最大 SDIO 时钟速率是多少?

e2e.ti.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    1、2:请参阅 AM572x TRM SR2.0修订版 I 中的表25-2
    高速 SD 模式下高达192Mbit/秒(24MByte/sec) 4位数据传输(48MHz 时钟速率)。