This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C6678:在我们的 C6678上、我们使用 Broadcom PHY、如何将我们的 PHY 配置添加到 NDK HelloWorld.pjt 中

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/641673/ccs-tms320c6678-on-our-c6678-we-use-our-broadcom-phy-how-to-add-our-phy-configuration-into-ndk-helloworld-pjt

器件型号:TMS320C6678

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

尊敬的:

通过重新定义 PHY 寄存器、我们可以从 K1_STK_v1.1运行 ge.pjt

如何将我们的 PHY 配置添加到 NDK HelloWorld.pjt 中?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已通知软件团队。 他们的反馈将直接发布在此处。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您能否说明 K1_STK_v1.1中的 ge.pjt 是什么? 我不确定它是否是 TI 处理器 SDK RTOS 的一部分。 您之前提到过修改 PHY 寄存器、我相信这是 C 代码、为什么不能添加到任何 CCS 项目中?

    此致、Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    我们从中文支持网站下载了该软件包:

    www.deyisupport.com/.../47664.aspx

    由中国 TI 员工分发。

    并在封装中使用 ge.pjt。

    我们认为来自 NDK 的 TI HelloWorld.pjt 集成了对 EVM6678中使用的 PHY 的配置和支持。

    但我们使用另一个 Broadcom PHY、因此我们必须修改 HelloWorld.pjt。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../K1_5F00_STK_5F00_v1.1.zipe2e.ti.com/.../20171123_2D00_GE-and-NDK_2700_s-helloWorld-comparing.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../1106.K1_5F00_STK_5F00_v1.1.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    几年前、我们将 C6455与定制的 Broadcom PHY BCM5464R (现在也用于 C6678板)配合使用。
    我们不会移动任何代码并成功运行 HelloWorld (来自 NDK_2_0_0_0软件包)。
    C6455的接口是 RGMII、而现在对于 C6678、接口是 SGMII。