主题中讨论的其他器件:OMAPL138、 TMDSLCDK138、 OMAP-L138
工具/软件:Linux
我使用的是 OMAPL138 LCDK (TMDSLCDK138)、PROCESSOR-SDK-LINUX_OMAPL138 04_01_00_06。
我的目标是将所有 u-boot、内核、rootfs、dtb 放置在 NAND 闪存中。
我已成功将预编译的 u-boot 和内核写入 NAND。 现在、我可以使用从 NAND (u-boot、NAND 上的内核;SD 上的 rootfs)引导 Linux。
我还使用 MTD 和 jffs2 (e2e.ti.com/.../7723_2E00_tialt3_2E00_config)重建了内核。
我已成功地将 jffs2映像从目标 Linux 环境写入 NAND 分区(从 SD 引导)。 NAND 分区已成功装载、我可以看到 rootfs 内容。
当我尝试使用 NAND rootfs 分区引导过程中的桩模块手动引导系统时,出现以下消息:
(笑声)
没有文件系统可以挂载根、已尝试:jffs2 内核紧急情况-未同步:vfs:无法在未知块(0、0)上挂载根 FS --[结束内核紧急情况-未同步:vfs:无法在未知块(0、0)上挂载根 FS
U-boot 环境:
单击以查看
args_mmc=run finduid;setenv bootargs console=${console}${optargets}root=pARTUUID =${uuid}rw rootfstype=${mmloadotfstype} budrate=115200 boot_fdT = yes boot_fit=0 bootcmd=run;run mmcloaddrom=2 uEnv.txt ;如果在 mmc 启动时运行 mmc bootloads=2、则运行 mmc;如果在 bootmcmd=dr 文件中运行 bootmcandr;如果在 dr =命令文件中运行 mmc bootmc = 1、则运行 bootmc bootmc = 1、则运行 bootmc;如果在 dr 命令文件;如果在 dr 命令 b = 1、则运行 bootmc = 1、则运行 bootmc bootmc = 1、则在 dr;如果在 dr;如果在 dr bootmc = 1、则运行 bootmc bootmc = 然后从${bootenvfile}加载 env;运行 import bootenv;fi;if test -n $uvencmd;然后回显运行 uvencmd ...;运行 uvencmd;fi;fi;fi; ethact=davi-emac fdtaddr=0xc0600000 fdtfile=uida-lcdk.dtb finuduid=mmc ;从导入环境中导入$bootenid 环境中导入$bootenid env 导入-t ${loadaddr}${filesize} loadaddr=0xc0700000 loadbootenv=fatload mmc ${mmcdev}${loadaddr}${bootenvfile} loadbootscript=load mmc ${mmcdr}${loadaddr}bootdev=load ${mmc} ${bootdevr}${mmdev_mc}${bootdev_mc}${bootdev_mc}${bootdev_mc}${bootdev_mc}${bootdev_mcr}${bootdev_mcr}${bootdev_mcr}${bootmc}${bootdev_mc}${bootdev_mcr}${bootdev_mcr}${bootdev_mcr}${bootdev_mcr}${bootmc}${bootmcr}${bootdev_ 然后、如果测试${boot_fit}-eq 1;然后运行 loadfit;否则运行 mmclosados;fi;fi;fi; mmcdev=0 mmcloados=run args_mmc;如果测试${boot_FDT}= yes || test ${boot_FDT}= try;然后运行 bootfdt;然后尝试${boottz};否则${loadaddr = tb:tb};如果测试${boot_tests = loadaddr: 不能对 DT、fi、fi、其他 bootz、fi、 mmwritotfstype=ext4 rootwait mtddevname=u-boot env mtddevnum=0 mtdds=nand0=nand512 mtdparts=mtdparts=nand512:0x20000 (u-boot env)、0x80000 (u-boot)、0x50000 (kernel)、0x000000 (kernel=mtdsp=n800=nfb)和0x20000 bstdes=24=24=db (r=db
我尝试启动的方式:(rootwait 也尝试过)
NAND 读取${loadaddr}内核 加载 MMC 0:2 ${fdtaddr}/boot/da850-lcdk.dtb setenv bootargs console=${console}rootfstype=jffs2 /dev/mtdblock3 mtdparts=davinci-nand.0:128k (u-boot_env)、512K (u-boot)、5m (内核)- {dtadds}${dtadds}
引导日志:
单击以查看
=>加载 MMC 0:2 ${loadaddr}/boot/zImage
2550968字节在2926ms (850.6 KiB/s)内读取
=>加载 MMC 0:2 ${fdtaddr}/boot/devicetree-zImage-da850-lcdk.dtb
13361字节在53ms 内读取(246.1 KiB/s)
=> setenv bootargs console=${console}root=/dev/mtdblock3 rw rootfstype=jffs2 mtdparts=davinci-nand.0:128k (u-boot_env)、512K (u-boot)、5m (内核)、-(rootfs)
=> bootz ${dtaddr}-${f600addb}
在
e1000结束时使用 bldb 将设备树形结构化的0x600db 装到0x27000 bdb 确定
启动内核...
正在解压缩 Linux... 已完成、正在引导内核。
在物理 CPU 上引导 Linux 0x0
Linux 版本4.9.41-ge3a80a1c5c (用户@用户-VM)(gcc 版本6.2.1 20161016 (Linaro GCC 6.2-2016.11))#1抢先于 Sun 11月19:17:23:53 +06高速
缓存2017 CPU:ARM926EJ-S [41069265]版本5 (ARMAC 6.2-2016.11) PREMT:V53138
:VDCR STUARM1808:VDCR CPU
指令缓存/VDCR RAM:VDt RAM 数据缓存:LDA8=VDt RAM:VDCP/OMAP-W7850 已创建0xc3000000处的存储器池、大小为16 MIB
、共:保留内存:已初始化节点 DSP_CMA@c3000000、兼容 ID 共享 DMA 池
:在0xc6c00000处保留16 MIB
内存策略:通过
达芬奇 da850/OMAP-L138/AM18x 变体0x1
按区域顺序构建1个区域列表、移动分组。 总页数:32480
内核命令行:console=ttyS2,115200n8 root=/dev/mtdblock3 rw rootfstype=jffs2 mtdparts=Davinci-nand.0:128k (u-boot_env)、512K (u-boot)、
384 m (内核)、-(rootfs) PID 哈希表条目:512 (顺序:-1、536字节:
内存条目:1668个字节:3bytes (命令)、548m)、5r 条目:5r (命令:548m) 89660K/131072K 可用(4906K 内核代码、319K rwdata、1560K rodata、232K init、166K BSS、 8644K 保留、32768K CMA 保留)
虚拟内核内存布局:
向量:0xff0000-0xff1000 (4KB)
Fixmap:0xc00000 - 0xc00000 (3072 KB)
vmalloc:0xc8800000 - 0x0x800000 (880 MB)
低内存:0xC0000000 - 0xC80000 (128 MB)
模块:bbf000000 - 0xC0000000 (16 MB)
.text:0xc0008000 - 0xc04d2f80 (4908 KB)
init:0xc065a000 - 0xc0694000 (232 KB)
.data:0xc0694000 - 0xc06e3db0 (320 KB)
.bss:0xc06e3db0 - 0xc070d5c8 (167KB)
slub:HWalign=32、order=0-3、MinObjects=0、CPU=1、Nodes =1
可抢占分层 RCU 实现。
叶片扇出的构建时间调整为32。
NR_IRQ:245
时钟源:timer0_1:屏蔽:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF、max_idle_ns:79635851949 ns
sched_clock:32位、24MHz、分辨率41ns、每89478484971ns 换行
控制台:彩色虚拟设备80x30
校准延迟环路... 227.32 BogoMips (lpj=1136640)
pid_max:default:32768 minimum:301
mount-cache hash 表条目:1024 (顺序:0、4096字节)
mountpoint-cache hash 表条目:1024 (顺序:0、4096字节)
CPU:Testing write buffer conformed:OK
Setting up static identity map for 0xc0008400 - 0xc0008458
vjefs
:0.3 vjefs:not present
source initialized dockes: vjefs:vjefs 掩码:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF、max_idle_ns:19112604462750000 ns
futex 哈希表条目:256 (顺序:-1、3072字节)
pinctrl 内核:已初始化 pinctrl 子系统
NET:已注册协议系列16
DMA:预分配256 K2B 池用于原子能相干分配
cputleidle:使用调节
器 mux_dutruler 菜单:使用已初始化 pux mux:使用梯形控制器 mux:使用 dul
设置寄存器 RTC_ALARM
多路复用器:PINMUX0 (0x00000000)= 0x44080000 -> 0x24080000
无 ATAGs?
EDMA 1c00000。EDMA:memcpy 被禁用
EDMA 1c00000。EDMA:TI EDMA 引擎驱动程序
EDMA 1e30000。EDMA:memcpy 被禁用
EDMA 1e30000。EDMA:TI EDMA 引擎驱动程序
i2c_Davinci i2c_Davinci。1:无法找到节点/clockpin1000@
的 mudes mute_pin1000@:1 mux_clockpin0源
代码:已注册 mux_1000 mux_clockpin0源代码:tc1000 mux_clockpin0源代码1:tc1000 mux_clockpin1000:tc1000 1024 (顺序:0、4096字节)
TCP 绑定哈希表条目:1024 (顺序:0、4096字节)
TCP:配置哈希表(建立的1024 BIND)
UDP 哈希表条目:256 (顺序:0、4096字节)
UP-Lite 哈希表条目:256 (顺序:0、4096字节)
NET:注册协议系列1
RPC: 注册的 UNIX 套接字传输模块。
RPC:注册的 UDP 传输模块。
RPC:注册的 TCP 传输模块。
RPC:已注册的 TCP NFSv4.1反向通道传输模块。
工作集:timestamp_bits=14 max_order=15 bucke_order=1
jffs2:版本2.2。 (NAND)(摘要)
2001-2006 Red Hat, Inc.
块层 SCSI 通用(BSG)驱动程序0.4版已加载(主要250)
已注册的 IO 调度程序 NOOP (默认)
pinctrl-single 1c14120.pinmux:PA fec14120处160个引脚大小80
串行:8250/16550驱动程序、10个端口、IRQ 共享禁用
控制台[ttyS2]已禁用
串行8250.2: MMIO 0x1d0d000 (IRQ = 61、BASE_BAUD = 8250000)上的 ttyS2是启用 TI DA8xx/66AK2x
控制台[ttyS2]
的返修:模块加载
libphy:固定 MDIO 总线:Probed
Davinci_MDIO Davinci_MDIO 0:达
芬奇 MDIO 修订版1.5 Davinci MDIO_MDIO 修订版0:不支持实时扫描 DaVinci_MDIO.0的探测失败、错误-5
i2c /dev/entries driver
DaVinci_MMC DA830-MMC.0:获取 CD GPIO
DaVinci_MMC DA830-MMC.0:使用 DMA、4位模式
NET:注册协议系列10
SIT:IPv6、IPv4和 MPLS over IPv4隧道驱动
程序 NET:注册协议系列17
控制台[netcon0]启用
的网络控制台:
DaVinci_EMAC.1启动的网络日志记录 读取 Mac 地址的机器/设备类型不兼容
DaVinci_EMAC DaVinci_EMAC.1:使用随机 MAC 地址:5e:8e:C8:D3:26:ff
mmc0:主机不支持读取只读开关、假设启用写入
输入:GPIO 密钥作为/devices/platform/gpio-keys/input/input0
mmc0:地址为0007
mmcblk0的新高速 SDHC 卡:7 gibk2:8 GB mmc0:7 giblik0:7 mmc2:8 GB mmc0:8 GB mmc1:8 GB mmc0
无法打开所有
分区的 RTC 设备(rtc0)列表
:0100 32768 ram0 (驱动器?)
B300 7782400 mmcblk0驱动程序:mmcblk
B301 71680 mmcblk0p1 794be9e4-01
B302 7693312 mmcblk0p2 794be9e4-02
没有文件系统可以挂载根、已尝试:jffs2
内核严重错误-未同步:VFS:无法在未知块(0、0)上安装根 FS
--[结束内核严重错误-未同步:VFS:无法在未知块(0、0)上安装根 FS
随机:快速初始化完成
谢谢