主题中讨论的其他器件:OMAP-L138
您好!
我之所以在这里发短信、是因为我需要 LCDK C6748方面的一些帮助、我不知道还有什么需要问的。
目前、我正在尝试使用 DSK 6713来调整我们在大学课程中使用的一些实验室经验、并认为做类似的事情是一个好主意。 为此、我开始使用 Donald Reay 编写的"使用 OMAP-L138实验板的数字信号处理和应用"一书、其中包含一些具有 LCDK 版本的真正简单的库。 我认为这是可行的、因为他们使用的是相同的 DSP 处理器、这与书中的一些示例有关。
但是、它存在各种问题、首先、当中断所需的时间超过一个周期时、它会在下一个迭代时停止进入中断状态、其次、当调试时、如果我暂停并恢复、它将永远不会再次进入中断状态、这些是主要问题。 是否有人对该板和书中的代码有任何经验? 或者、有人可以指导我完成这个过程吗?
最后、我想解释我为什么要使用此代码、主要是因为它允许使用一些简化的代码、并且学生不必处理偏离课程目的的更复杂的工作。 这是通过使用一个函数来初始化 AIC 和用于获得输入采样和传送输出采样的函数来实现的。 据我所知、Starterware 不提供任何类似的功能、老实说、我无法真正理解 Starterware 代码的工作方式、也无法有时间深入研究它。 我们需要的是、学生可以尝试对他们设计的音频数据进行滤波或处理、而无需复杂的代码工作。
希望有人能帮助我、并进一步引导我。
Javier Romero