请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PROCESSOR-SDK-AM57X 工具/软件:Linux
大家好、我在 AM572 IDK 上使用 RT-Linux SDK 4.1
2017年6月发布的 PRU-ICSS HSR-PRP Dan 固件数据表中指出"每端口的多播和广播风暴预防"。
我想知道 有关每个端口的风暴预防的算法/参数/详细信息、例如"每个 间隔超过一定数量的帧"
此致、Chris
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Linux
大家好、我在 AM572 IDK 上使用 RT-Linux SDK 4.1
2017年6月发布的 PRU-ICSS HSR-PRP Dan 固件数据表中指出"每端口的多播和广播风暴预防"。
我想知道 有关每个端口的风暴预防的算法/参数/详细信息、例如"每个 间隔超过一定数量的帧"
此致、Chris
Chris、
这里的结论是、当前 HSR/PRP PRU 固件中提供了风暴预防功能。 但是、在 RT-Linux SDK 4.01中、默认情况下会禁用该选项、因为缺少用于控制、配置和运行该选项的驱动程序实现。 主机需要在一段特定的时间段后重置信用计数器、或者信用计数随着时间的推移而下降、这将禁用任何 BC 和 MC 数据包的接收和转发。
我们现在正在收集详细要求、并为未来的 Linux SDK 规划此功能。
此致、
弗兰克