This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCSK388:TMDSCSK388 HDMI

Guru**** 2603715 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSCSK388

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/650998/tmdscsk388-tmdscsk388-hdmi

器件型号:TMDSCSK388
我对 TMDSCSK388有疑问:
最近、两位客户报告说、按照快速入门指南的步骤(从 SD 卡引导)使用 TMDSCSK388时、不会打印 Uboot 等引导信息、而只打印 CCCC。 是的
有什么特别的地方值得特别注意?
2.  HDMI 上是否会显示根据快速入门指南操作的图像? 用户是否需要自己加载相关程序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果 CCCCCC 无法获取数据、则可以进行打印。

    请检查开关设置、并确保其设置为 SD 引导。

    请使用随附的 SD 卡进行引导。

    如果引导正常、您将在 HDMI 显示屏上获得摄像头输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复!
    就像我看到文档所说的那样,“在 LOW_POWER 模式下,不支持各种功能,如人脸检测、ISS 和 DSS 噪声滤波器、视频稳定、HDMI 输出、电视输出、隐私屏蔽。 由于这些模块的相应硬件模块将在 LOW_POWER 模式下关闭、功耗将更低"、请访问链接 processors.wiki.ti.com/.../IPNC_RDK_DM38x_,_DM8127
    那么、我想默认配置是 full_feature、对吧?