This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TMS320C6727B:需要在 C6727B 上运行以太网堆栈

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/650473/rtos-tms320c6727b-need-ethernet-stack-running-on-c6727b

器件型号:TMS320C6727B

工具/软件:TI-RTOS

对于在 C6727B 上安装 NDK 软件、您可以提供什么建议?

该接口将通过一个串行端口连接到 FPGA、该 FPGA 通过 PCI 与标准 NIC 进行通信、因此 TCP/IP 和 UDP 以及堆栈软件需要在 C6727B 上运行。

我们非常感谢您的任何建议。 如果建议从另一个 DSP 的 NDK 堆栈移植、哪一个最好?

此致、
RandyP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已通知软件团队。 他们将直接在此处发布反馈。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Randy

    C6727B 显然没有本机 NDK 产品、因为它没有 EMAC 外设等

    我想最接近器件系列的是 C674x 器件。
    NDK 版本在此处存档
    software-dl.ti.com/.../index.html

    您的客户所使用的软件基础- CCS 版本、BIOS 版本-这可能会进一步决定将哪个器件 NDK 用作参考。

    我会将此事转交给一些同事,看看他们是否有其他根据经验提出的建议。

    此致
    Mukul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mukul、

    由于 C6727B 在 ROM 中有一个特定版本的 DSP/BIOS、这是他们将使用的理想 BIOS 版本。 使用 CCS3.3作为 C6727B 的历史支持是有道理的。 但是、如果另一个版本的 CCS 或 BIOS/RTOS 能够更好地工作、它们就会打开。

    此致、
    RandyP
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Randy、

    我邀请 NDK 专家来帮助您解决这个问题。

    此致、
    Sahin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    NDK 专家:

    目的是使用 C6727B 上的串行通信端口之一通过 FPGA 与标准网络接口卡 NIC 进行通信。 如果将 NDK 的一个子集移植到 C6727B 是合理且"容易"的、则客户将这样做。

    它看起来是否合理?

    此致、
    RandyP