This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3352:ADC ESD 问题

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/641014/am3352-adc-esd-issue

器件型号:AM3352

您好!

ESD 测试后、只有 ADC 块(AINx 引脚)不工作。

将 AINx 引脚的 ESD 保护电路连接在一起、但它不起作用。

如何建立保护电路来保护 AINx 引脚? 您可以推荐任何保护电路吗?

此致、

Nicky

e2e.ti.com/.../AM3352_5F00_AINx_5F00_ESD.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您使用的 ESD 钳位 D5V0L1B2T 额定关断电压为5.0V、典型钳位电压>7.0V。 ADC 输入最大输入电压为 VREFP 或1.8V。 在这种情况下、该保护电路完全无用。 ESD 瞬变必须钳位到1.8V、并且包括 GND 在内的 ESD 电流路径必须尽可能远离处理器。 PCB 布局和机械设计也在避免这种情况方面发挥着重要作用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Biser、

    没有 VWM = 1.8V ESD 保护 IC。
    关于峰值脉冲输入电压、Vwm=2.5V TVS 二极管是否可用于 ADC 输入?

    此致、
    Nicky
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    否、VDDA_ADC 的绝对最大额定值为2.1V、建议的最大工作电压为1.89V。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Biser、

    我找不到1.8V ESD 保护解决方案。
    如果您知道该解决方案、您能否推荐该器件?

    此致、
    Nicky
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉、我也没有关于1.8V ESD 保护解决方案的信息。 正如我在上面指出的、PCB 布局和机械设计也在避免这种情况方面发挥了重要作用。