This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS:Vision SDK BIOS 版本中的演示应用程序是否可在具有 HDMI 输入的 TDA2x 上工作?

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/639563/rtos-does-demo-application-in-bios-version-of-vision-sdk-work-on-tda2x-with-hdmi-input

工具/软件:TI-RTOS

我们正在尝试在随 Vision SDK 提供的 TDA2x 平台上执行 BIOS 演示应用。 在这里、我们希望使用 HDMI 馈入作为输入、以便通过使用设置选项进行适当设置、但我们在显示上没有任何内容。 我们还使用 HDMI OUT 在屏幕上显示、该功能正常、正如我们已使用"Null Source"用例所做的那样。

那么、我们想知道 HDMI 是否适用于 BIOS 版本的 Vision SDK?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Vikash、

    您是否按照 VisionSDK_UserGuide_TDA2xx.pdf 章节"2.3.2捕获引脚设置"中的步骤操作?
    设置视频配置引脚?

    您是否遵循了"3.7.1单通道演示及 HDMI 输入"一章中的步骤?

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我们遵循了 HDMI 输入的"2.3.2捕获引脚设置"部分、我们在这里看到的偏差是文档提到的修订版 C、但我们有修订版 D 板。 是否需要进行一些不同的设置?
    就"3.7.1使用 HDMI 输入的单通道演示"部分而言、我们不使用提到的流、首先我们将检查捕获和显示的简单用例。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Vikash、

    我已将您的问题转交给 VisionSDK 专家进行评论。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Vikash、
    VSDK 仅支持1920x1080分辨率@60fps 视频源。
    在开始之前、您对1080p 分辨率进行 EDID 编程、相关信息请参阅 VISION_SDK\docs\userguide\VisionSDK_UserGuide_TDA2xx.pdf
    第2.3.4节用于 HDMI 捕捉的 EDID 编程。

    此致、Shiju
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们使用 DVD 播放器来馈入 HDMI 数据、它不提供任何输出、因此它肯定不会提供1920x1080分辨率@60fps。 您是否可以建议其他任何来源使用此分辨率和帧速率馈入 HDMI?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们解决了 HDMI 问题、这是源问题。

    感谢您的支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很高兴听到您的 HDMI 问题得到解决、
    感谢您的确认