工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我有一个问题、如下图所示。 在运行固件 几个小时时突然发生了这种情况。 我不使用任何操作系统(例如 TI RTOS)。
我不知道发生这种情况的原因、也不知道如何通过调试 来修复这种情况。 我有几个板、但 除了一个板之外、没有出现问题。 只有一个电路板存在此问题。
如果您对此有任何想法、请帮助我回复任何评论。
提前感谢您。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我有一个问题、如下图所示。 在运行固件 几个小时时突然发生了这种情况。 我不使用任何操作系统(例如 TI RTOS)。
我不知道发生这种情况的原因、也不知道如何通过调试 来修复这种情况。 我有几个板、但 除了一个板之外、没有出现问题。 只有一个电路板存在此问题。
如果您对此有任何想法、请帮助我回复任何评论。
提前感谢您。
您好、Pavel、
是的、我使用的是自己的软件和电路板、而不是 EZSDK 或 RDK。
ARM 端针对外设(如 PCI、闪存和 RAM ...)进行了编程 和工业网络。
DSP 侧针对运动算法进行了编程。
ARM 和 DSP 使用邮箱在它们之间进行互连。
我的板 使用 4 DDR3 、 大小为256M。 (总1G 尺寸)
如果 您需要了解我的问题、请回复任何评论。
提前感谢您。
此致。
[引用用户="Seonghun Choi"]
我修改了 GEL 文件中的主 PLL 和 DDR PLL 寄存器、在运行几个小时后出现了以下错误。
请告诉我下一步是什么。
[/报价]
我看不到上一个帖子应用了任何内容、因此下一步是切换回上一个帖子。
当问题发生时、如何验证 DSP 时钟是否仍然处于活动状态? 您是否检查了 DSP PRCM 寄存器? 当问题发生时、如何验证主 PLL 仍然处于激活状态并被锁定? 如何验证 DDR3是否设置正确(软件水平调整正确)?
我还建议您尝试在不使用 CCS/JTAG 的情况下运行软件(如果可能)、因为问题可能与 JTAG 和相关的 EMU 引脚有关。 使用示波器检查 JTAG 相关引脚(EMU 引脚是本组的一部分)、并比较工作板和非工作板/用例。
请参阅以下有关 EMU 引脚调试指南的指针:
此致、
帕维尔