This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TMS320C6678:TCP 客户端连接功能

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6678

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/641334/rtos-tms320c6678-tcp-client-connect-function

器件型号:TMS320C6678

工具/软件:TI-RTOS

您好!

 

我正在使用连接到 PC 的 TMS320C6678器件。 在客户端,connect()函数是否可以成为非块化? 是否有任何方法来设置它?  我尝试通过在 connect()之前添加以下代码来解决此问题:

int32_t sockOption = 0;
//非阻塞操作
setsockopt (s、SOL_socket、SO_blocking、(void *)&sockOption、sizeof (int32_t));

但它的剂量不起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已通知以太网专家。 他们的反馈将在此处发布。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您能不能澄清一下哪个处理器 SDK RTOS 版本以及您使用的测试示例?

    此致、Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答、我解决了这个问题。我的解决方案是正确的。 在 setsockopt()之后,必须遵循 fselect()来标识 FD 状态。