请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:66AK2H14 工具/软件:TI-RTOS
您好!
我 使用的是具有3个 KeyStone 处理器的定制板、其中1个配置为集中式处理器(从现在起称为 CP)、2个分配处理器(从现在起称为 DP)。 我已使用超链接在 DP 和 CP 之间发送数据。 我已经了解了 pdk_k2hk _4_0_4\packages/ti\drv\hyplnk\examples\memoryMappedExampl\src\hyplnkExample 中的超链接示例。
1. 我是否可以重复使用同一示例在2 K2H 处理器之间发送数据
2.如何在2个处理器之间完成地址映射。
此致、
Mahima Shanbag