This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TVP5147EVM:TVP5147 EVM 的更新版本

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TVP5147

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/641819/tvp5147evm-newer-version-of-tvp5147-evm

器件型号:TVP5147EVM

您好!  

是否有更新版的 TVP5147 EVM 板?  

我希望电路板能将模拟视频输入转换为任何类型的数字视频格式(通过引脚接口将其连接到另一个电路板)。

最终目标是连接 DM8127 CSK 板、输出必须与 DM8127 CSK 板的多个数字输入通道之一配合使用。

此致、  

Armand  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Armand、

    TVP5147 EVM 板没有新版本。 有关详细信息、请参阅 TVP5147 EVM 产品页面、网址为:
    www.ti.com/.../TVP5147EVM

    BR
    Tsvetolin Shulev