This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA3XEVM:视频编码器(ENVIC) PAL 模式示例。

Guru**** 2602855 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/651063/tda3xevm-video-encoder-envic-pal-mode-example

器件型号:TDA3XEVM

几天以来、我一直在努力改变 StarterWare 示例 DSSApp 项目、以开始使用 TDA3x 的显示子系统、但在 HDMI 显示器上看不到任何内容。 PAL RCA COACSIAL 输出也不存在任何活动。  

这可能是由于 I2C 配置的 Sil9022 HDMI 收发器不当造成的。 我在 Vision SDK 中的 PDK 中找到了 si9022a.c/h 文件、但很难将其集成到我的紧凑工程中-它涉及大量的 PDK 文件。  

可以提供适当的数据来发送到 SIL9022 HDMII 芯片以使其开始工作吗?

是否有良好的工作 API 可快速为 DSS 示例应用设置 PAL 编码器?

我的项目即将推出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alexander、

    我已将您的问题转发给 PDK 专家。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您只需从应用程序本身写入 sii9022配置即可。

    Rgds、
    Brijesh