This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TMS320C6657:NDK 数据接收不正确

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/641804/rtos-tms320c6657-ndk-data-receiving-not-correct

器件型号:TMS320C6657

工具/软件:TI-RTOS

您好、社区

我将打开一个新帖子、因为它似乎是一个不同的任务。

原始帖子来自此处:

https://e2e.ti.com/support/dsp/c6000_multi-core_dsps/f/639/t/639263

如果我发送字节组合0x0F 和0x3D、则字节0x3D 作为0x00接收。

在 这种情况下、我尝试使用0x0E 0x3D 和0x0F 0x2D、所有字节都被正确接收。

我是否有对齐的问题、或者这是堆栈将以错误的方式解释的特殊组合?

我们要提前感谢您的回答  

此致

Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Martin:

    我已通知 NDK 团队。 他们的反馈将直接发布在此处。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我不知道 NDK 的任何数据模式相关性。 您用于测试的测试应用是什么? NIMU_emacExample_EVMC6657C66BiosExampleProject? 您是否在没有引导模式下使用 CCS/JTAG 运行它? EMAC 端口是否有数据包监听器以确保传入数据包模式?

    此致、Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:
    我有一个修改后的数据服务器示例正在使用中。
    DIP 开关设置为"No-Boot (不引导)"。
    我在 Wireshark 中看到了正确的数据。
    这就是为什么我很困惑的原因。
    但是,如果没有数据模式延迟.... 它必须在其他地方…
    谢谢 Eric
    BR
    Martin