This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C6746:C674x 的 PRU 编译器更新

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/641764/ccs-tms320c6746-pru-compiler-update-for-c674x

器件型号:TMS320C6746

工具/软件:Code Composer Studio

两个问题。  首先、如果我为 C6746或 C6748选择一个新项目、它不提供用于定义 PRU 构建选项的选项卡。  从 Code Composer Studio (版本6.1.0)的角度来看,C674x 上没有 PRU。  我使用的权变措施是为 OMAP-138选择一个新项目、这样我就可以为 PRU 和 C6748构建软件、然后一起对它们进行调试。  它工作正常、但令人困惑。  是否有机会纠正这种情况、或者已经纠正过?   

第二个问题以及更重要的问题。  到目前为止、我已经为 PRU 使用了编译器版本2.1.5、安装方法是下载一个名为 sprc940a.zip 的文件、然后在内部运行名为 PRU_Development_1_03_Windows_Setup.exe 的 exe 文件。  显然存在一个新版本的编译器2.2、但我如何获得它?   

第三个也是非常关键的问题、我知道很多其他用户都面临这个问题。  当我尝试通过"App Center"使用.exe 文件安装这些文件时、.exe 文件会要求我禁用防病毒软件(这是我目前无法执行的公司策略、任何一家公司都有这样的策略)。  然后,它开始将大量文件写入计算机上的未指定位置,这可能会也可能不会导致问题。  对于应用中心、它会尝试对 CCS 进行主要更新、即使我请求的只是 PRU 编译器、但它会卡在中间、因为它找不到从 TI 网站下载特定文件。

也许有些用户只需点击一下即可进行更新、并让 TI 站点在用户的计算机上执行其认为正确的操作、这是合理的。  但是、我们中有一些人需要定义明确且稳定的构建环境。  我们必须确切了解正在使用的工具及其在计算机上的位置、并且能够在另一台计算机上重现这种相同的环境。  为此,您必须允许安装,方法是将一组文件复制或提取到用户可以定义的位置。  这对于 PRU 编译器是可行的吗?   

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    至少关于第2、3个问题、我找到了此链接 software-dl.ti.com/.../download.htm 、其中包含代码生成工具、包括用于 PRU 的新版本2.2。 很难找到!!! 您是否无法在产品数据页面上提供此内容的链接?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    感谢您分享解决方案!

    BR
    Tsvetolin Shulev