This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/PROCESSOR-SDK-AM57x:为 I2C 驱动程序提供 EDMA 支持

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/641036/rtos-processor-sdk-am57x-edma-support-for-i2c-driver

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM57X
主题中讨论的其他器件:AM5728

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我已下载  PROCESSOR-SDK-RTOS-AM57X  并参考为 SDK 提供的驱动程序。  对于 I2C,它仅具有基本的 EEPROM 测试,不适用于 EDMA。

因此、对于 I2C、不提供 EDMA 支持、或者仅提供示例、但它确实支持 EDMA?

谢谢、此致、

Raksha Dhruna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RTOS 团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请访问 processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_RTOS_I2C。 还有一个 I2C 从器件/主器件测试示例。 计划在未来添加 DMA 支持。

    此致、Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    那么、如果我要在 AM5728上将 EDMA 与 I2C 集成、有没有人曾尝试过这样做?

    或者、您能否为我提供一些参考资料、以及可以为我提供同样帮助的任何链接。

    此致、

    Raksha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们没有这么做。 这是某种开发工作。 您可以查看我们集成了 EDMA 的 AM57x UART 驱动程序。

    此致、Eric