This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/DRA756:Android git repo 似乎经常出现故障

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/651048/linux-dra756-android-git-repo-seems-to-be-down-frequently

器件型号:DRA756

工具/软件:Linux

您好、TI、

我正在尝试使用[ repo init -u git://git.omapzoom.org/platform/omapmanifest.git -b 6a.x -m RLS_6AM.1.3-P1.xml ]获取存储库

我收到错误:

获取 git://git.omapzoom.org/platform/omapmanifest.git
致命:无法连接到 git.omapzoom.org:
git.omapzoom.org[0: 198.47.28.210]:errno=连接被拒绝

这在过去的3-4天内就已经发现了问题(也使用其他 Android init 命令)。

谢谢、

Tonu Zalpure

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Tonu:

    命令的输出是什么:

    nmap git.omapzoom.org -p http, git

    此致、
    Yordan