This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:两个 AM572x 之间的 SATA 传输

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/641761/am5728-sata-transfer-between-two-am572x

器件型号:AM5728

您好!

我一直认为 SATA 仅用于从主机访问存储器。

但是、我的 AM5728设计中的接口不足、并且未使用 SATA。 我想知道我是否可以使用两个 AM5728之间的 SATA 接口实现总线通信。

有什么想法吗?

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    SATA 是一种计算机总线接口,可将主机总线适配器连接至大容量存储设备,例如硬盘驱动器和光盘驱动器。 无法将两个主机适配器相互连接。