This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2EVM5777:TDA2x 摄像头显示问题

Guru**** 2590580 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/641636/tda2evm5777-tda2x-camera-display-issue

器件型号:TDA2EVM5777

您好!

最近、我购买了 TDA2xEVM 板、并尝试将其用于演示目的。 我还有 SerDes 板和4个 OV10635摄像头。

我已成功编译代码并在 SD 模式下运行电路板。 当我选择多个摄像头用例时、仅显示1个摄像头。 两个窗口为黑色、另一个窗口为绿色。

不确定是硬件配置问题还是软件编译问题。 需要一些帮助。

谢谢、

Xing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这似乎是捕获引脚设置问题。 默认设置将不起作用、现在我已经解决了。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Xing、

    很高兴您解决了该问题、并感谢您分享了该解决方案。

    此致、
    Yordan