This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3358:具有两个电压域的 MMC 接口

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3358

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/641607/am3358-mmc-interface-with-two-voltage-domains

器件型号:AM3358

大家好、

我的客户将使用 AM3358接口驱动 MMC/SD 卡、将接口设置为4位和3.3V (VDDSHV4=3.3V)、并将 MMC0_CD 引脚设置为连接到1.8V 域(VDDSHV6=1.8V)的 C15焊盘。 它们将所有 MMC0信号直接连接到 SD 卡(两者都是3.3V)、并使用缓冲器进行3.3V 至1.8V CD 转换。

将某些 MMC0引脚设置为3.3V、将同一接口的另一个引脚设置为1.8V 是否会出现任何问题?

谢谢、

Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    通常不需要这样做。 CD 通常是 SD 卡固定框架上的机械触点。 如果它靠近 GND、则只需要一个连接到 VDDSHV6的外部上拉电阻器。