主题中讨论的其他器件:TPS65217
工具/软件:Linux
我从不支持器件树的旧版 TI SDK 迁移到04.01.00.06 (ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-04.01.00.06-linux-x86-Install.bin)。 除了 USB 之外、我还一直在努力让大多数部件正常工作。 无论我如何配置设备树和使用的配置选项、我都无法使其正常工作。 USB 的连接和布局如下图所示 
我从未在引导时看到任何 USB、或者如果我在引导后插入模块。 lsusb 总是会变成空。
这是我在与 USB 部件相关的器件树文件中包含的内容:
#include "am33xx.dtsi"
#include
USB{(&D)
状态="正常";
};
&USB_CTRL_mod{
状态="正常";
};
usb0_phy{/usb0_phy}
状态="正常";
};
usb0{(&U)
状态="正常";
DR_MODE ="主机";
};
cppi41dma{.cppi41dma}
状态="正常";
};
在我们的旧设置中、我们没有使用 DMA、现在我也尝试禁用它、但没有成功。 我敢打赌,我只是遗漏了一些简单的代码或配置选项,但我看了维客和文档,似乎看不出来。 如果需要更多信息来帮助我、请告诉我、我会尝试提供!
那么、我的问题是:我的器件树文件中是否需要其他内容、以及在启动期间应使用哪些配置选项将 USB0识别为主机?