工具/软件:Linux
您好 RAM、
我对 VC1有一些问题。
无法从流头解析 w/h、其 过程与 MPEG4/h264/mpeg2相同。 但不适用于 VC1。
VIDDEC3_Process 返回 VC1流的致命错误、我确保流正确、并设置正确的参数。
这是否是已知问题?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Linux
您好 RAM、
我对 VC1有一些问题。
无法从流头解析 w/h、其 过程与 MPEG4/h264/mpeg2相同。 但不适用于 VC1。
VIDDEC3_Process 返回 VC1流的致命错误、我确保流正确、并设置正确的参数。
这是否是已知问题?
Prashanth、您好!
对于流头、扩展错误代码也是0x80108000、这意味着 IVC1DEC_ERR_SEQHDR/IVC1DEC_ERR_PICSIZECHANGE/XDM_FATALERROR。
我将大小为22字节的流头转储出去、显示为 bow:
0000:27、00、00、01、0f、 CB、be、16、71、1f、 88、80、00、00、01、 0E、
0010:10、C4、59、C4、7c、 80、
VC1文件太大、无法附加。
您好、随附的 input.zip 是 VC1流文件。
最好的平地机