This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2EVM5777:Adaboost 对象检测培训工具

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/639528/tda2evm5777-adaboost-object-detection-training-tool

器件型号:TDA2EVM5777
主题中讨论的其他器件:TDA2

大家好

SAW Adaboost 对象检测培训工具(基于 Matlab)可从  https://github.com/tidsp/acf-jacinto 上获取

我下载 Adaboost 对象检测培训工具

我有一些问题

培训数据的格式应为.vBB .mp4 .seq? .jpeg (图片格式)是否正常?

2.如果我使用培训工具来培训模型,将创建哪种文件? (.xml 或.bin 或..... ?)

3.如果要在 TDA2中使用此文件,应将其放在何处 ?  

谢谢

此致、

Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andy:

    我已将您的问题转交给一位专家征求意见。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yordan、您好!

    是否有任何答复?
    谢谢!

    此致、
    Andy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您需要同时提供图像和注释。

    该工具当前获取图像的.seq 或.mp4文件。 (应该可以修改代码、以便能够指定包含图像的文件夹、而不是.seq 或.mp4)

    支持的注释格式为.VBB

    您可以在此处创建大量.seq 文件(带有相应的.vBB 注释)。  

    http://www.vision.caltech.edu/Image_Datasets/CaltechPedestrians/

    上述链接中还提供了注释/标签代码(基于 MATLAB)。

    此处还提供了同一标记工具的增强版本(支持对.mp4文件的注释):

    https://github.com/tidsp/acf-jacinto/blob/master/vbb/vbbLabeler.m

    注-您不必注释所有帧。 ACF-Jacinto 非常智能、可以了解哪些是标注的帧、并且仅使用这些帧进行培训。 此功能在处理.mp4视频时特别有用。

    完成培训后、将写出.descriptor 文件。 您可以在 TDA2 VisionSDK 对象检测模块中使用此文件。 您可以在物体检测模块的文档中获取更多详细信息。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andy:

    Manu 回答了问题1和问题2。
    关于您的第三个问题、有一个实用程序可用于将描述符格式转换为 OD 模块可以理解的二进制文件、但该实用程序遗憾的是未打包为物体检测模块的一部分、 但是、让我看看我如何让您访问该实用程序。

    谢谢、
    此致、
    Pramod