This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM3358:IEEE1588v2中的精确时间

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/650933/linux-am3358-precision-time-in-ieee1588v2

器件型号:AM3358

工具/软件:Linux

AM3358中的 IEEE1588v2一样、在总主时钟与 入门套件中同步的精确时间有多大?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请停止在该论坛上重复发布。 您已经打开了有关此主题的电子主题: e2e.ti.com/.../650887 我现在将关闭此主题。 将继续讨论原始主题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉、我发布了两次。