This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3359:RTOS PRU 编译警告

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3359

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/640756/am3359-rtos-pru-compilation-warning

器件型号:AM3359

我尝试从 PDK PDK_AM335x_1_0_8汇编 ICSS_switch 代码

对于所有模块、我执行以下操作:

c:/ti/ti-cgt-pru_2.2.0/bin/clpru /../icss_dualemac/src/emac_MII_Xmt.object --include_path=../../icss_dualemac/src --include_path=./src --include_path=c:/ti/ti-cgt-pru_2.2.0/include -v3 -o0 --define=am3359 --define=two_port_CFG --define=ICSS_REV2 --define=PRU0 --define=prup=pruuuuup=pruen0=/../icss_dualemac/src/emac_MII_Xmt.asm -for_uppf-necard_pruide-subs=-pruag=-pruag.pruen_en_en0=pf-nf_up_en_ecard.pruag=pf-n=-r.pruag.pruag=-r.pruag=pf-necon_en_en_up.pruag=pf-n_en_up.pruag=-r.pruag=-r.pru.pruag=-r.pru.pru.pruag=pf-necon_up.pru.pru.pru.pru.

无汇编错误、1汇编警告

"../../icss_dualemac/src/emac_statistics.asm、警告! 在 EOF 上:[W0004]在 EOF 上打开块

我收到了这条警告。

在*pdf 中,这适用于此处理器 TMS320C54x 汇编语言工具用户指南 我找到了一个提示:

W0004
.access 仅在最顶部的结构定义中允许
接入点已定义
在 EOF 上打开块
说明:这些是有关结构定义问题的警告。
操作:根据错误消息文本更正源。

但如果是这样,我不知道任何结构有什么问题。 我没有修改代码、只是对其进行了汇编。

是否有人知道问题是什么?

此致、

Matthias

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RTOS 团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matthias、

    该警告不会影响 PRU 操作、您现在可以忽略。 我将提交一个内部 TT 以请求解决问题。

    谢谢、
    Garrett