This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TMS320DM368:如何使用 miniUSB 转 USB 电缆从 Windows PC 访问评估板(运行 Linux)上的 SD 卡?

Guru**** 2601915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/647521/linux-tms320dm368-how-to-access-sdcard-on-evalboard-running-linux-from-windows-pc-using-miniusb-to-usb-cable

器件型号:TMS320DM368

工具/软件:Linux

您好!

我已经使用网络文件系统(NFS)从闪存和文件系统中引导了包含内核的 dm368评估板。 我将数据写入 SDCard。

在不从主板上卸下 SDCard 的情况下、我要从 SDCard 读取/写入文件到台式机(Windows)。 有一个 miniUSB 端口可通过 miniUSB 转 USB 电缆连接至台式机。

当 LinuxBoard 和 Desktop PC 之间连接了 miniUSB 转 USB 电缆时,应该如何操作才能在桌面上看到 SDCard 内容?

 

提前感谢、

此致

内基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您能够从电路板的终端访问 SD 卡。

    然后可以使用 winscp 传输数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anuj:

    感谢您的回复。
    将不存在以太网/WIFI 等网络连接。

    如果我们将移动设备连接到计算机、我们可以看到存储在 sdcard 上的所有内容/照片。 我正在寻找这样的设施。



    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    移动电话支持 MTP 协议、这就是您能够传输数据的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anuj:

    我从未参与过中期计划。 我们能否在 DM36x 评估板(Mistral)上安装 MTP 并执行同样的操作?

    如果不是、我们该怎么做?

    如果我错了、请更正我:通过此链接 、https://developer.toradex.com/knowledge-base/usb-device-mode-(linux)

    有一个表条目、显示"

    大容量存储 大容量存储 将常规文件或块设备导出为 USB 大容量存储磁盘驱动器

    dm368板的 Linux 上是否有类似的东西? 我确实看到了用于编译内核的 USB massstorage 选项、但不确定。

    如果您可以展示一些方法、这将非常有帮助。

    此致

    内基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    fgrep USB running-config | grep -v '^#'

    CONFIG_USB_HID=y
    CONFIG_USB_support=y
    CONFIG_USB_ARCH_HASE_HCD=y
    CONFIG_USB=y
    CONFIG_USB_DEVICEes=y
    CONFIG_USB_DEVICE_CLASS=y
    CONFIG_USB_OTG_whitelist = y
    CONFIG_USB_MUSB_HDRC=y
    CONFIG_USB_MUSB_SOC=y
    CONFIG_USB_MUSB_HOST=y
    CONFIG_USB_MUSB_HDRC_HCD=y
    CONFIG_USB_TI_CPPI_DMA=y
    CONFIG_USB_STORAGE=y
    CONFIG_USB_STORAGE_DEBUG=y
    CONFIG_USB_TEST=y
    CONFIG_USB_OTG_UTILS=y
    CONFIG_NOP_USB_XCEIV=y



    当我连接到 Linux PC 并看到 dmesg 输出时、它为空。

    任何建议都将大有帮助。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    检查连接的链接以将 USB 作为大容量存储设备启用。
    developer.ridgerun.com/.../How_to_configure_DM365_for_USB_host,_device_and_OTG_support
    developer.ridgerun.com/.../How_to_use_external_mass_storage_devices。

    希望这对您有所帮助