This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320DM8148:请帮助我配置编码器、以便为 DM8148生成切片流

Guru**** 2601915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/650733/tms320dm8148-please-help-me-configure-the-encoder-to-produce-slices-stream-for-dm8148

器件型号:TMS320DM8148

尊敬的 TI:

我们将 DM8148 EVM 板与 ezsdk_dm814x-EVM_5_05_02_00配合使用。

我想将编码器配置为在模式层流中生成。

 是否有人可以帮助我 配置编码器以生成层流?

非常感谢。

此致、

Linhn

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Linh、

    查询已转发给相应的团队成员。

    此致、
    普拉什兰特
    Pathpartner Technology Pvt. Ltd.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Linhn、

    设置以下参数以启用位流中的层。

    切片器预设= 1.
    切片模式= 1.
    切片单元大小=切片中的 Mbs 数量。

    您可以在编码器用户指南中获取有关此内容的更多详细信息。 请参阅。