This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/AM3358:STL C++11合规性

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/640619/rtos-am3358-stl-c-11-compliance

器件型号:AM3358

工具/软件:TI-RTOS

尊敬的团队:

我的客户希望使用 STL C++11来开发其应用代码、并请求检查它是否可以与 TI-RTOS 配合使用。

当我检查 GNU 编译器时、从下面的 Web 中可以在 GNU 编译器上支持 STL C++11。

我的理解是否正确?

将这些应用程序构建与 STL C++11与 TI-RTOS 配合使用是否没有问题?

我的客户发现 STL C++11新增了一些新功能、并希望在其应用中利用这些新功能。

谢谢、此致、

SI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RTOS 团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这不应对 TI-RTOS 产生任何影响。 如果确实如此、请告知我们。

    Todd