This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/processor-SDK-AM335X:软件迁移

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/641354/linux-processor-sdk-am335x-software-migration

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X

工具/软件:Linux

您好!

我的任务是将嵌入式软件应用程序从 Atmel AVR32迁移到具有 TI AM33x 芯片板的 Freewave 无线电单元、为在同一电路板上加载和运行的其他第三方应用程序提供一个小型 Linux Debian 环境。 我需要迁移的软件是在 Linux RTOS 上运行的复杂自动化和控制软件。 其理念是将无线电和控制应用组合在同一电路板上。 以前是否有人这样做过、两个此类应用是否可以共存并在 同一电路板上争夺 UART 等资源?同样、使用 TI AM33x 微处理器和 Linux 堆栈? 我打算将 Code Composer Studio v.7.3.0与 Sitara AM33x 处理器 SDK Linux 配合使用以用于库、以便进行外设握手。 为了进行测试和调试、我打算获取 BeagleBone Black 开发套件。 您是否建议使用其他库和/或开发板? 非常感谢您的意见。 此致、LN。